Herramientas y ferretería
Si usted está implicado en proyectos eléctricos o industriales, es importante que usted tiene el equipo derecho para hacer su trabajo un éxito. No hay materia si su proyecto es sumamente especializado o relativamente simple, teniendo las herramientas de la derecha y el hardware esencial si usted va a conseguir el final de alta calidad que usted ha venido esperar.
En RS, usted encontrará una gama extensa de herramientas y de fuentes del hardware para conseguir el trabajo hecho. De las herramientas handheld simples a las herramientas eléctricas resistentes del especialista, nuestro tablero-nivel y medios del hardware del uso general le equipan para construir, para reparar y para crear siempre que se presente la necesidad.
Hojee nuestras herramientas y tienda en línea del hardware abajo para encontrar los productos robustos, industria-que conducen satisfechos a sus necesidades.
¿Cuáles son herramientas y fuentes del hardware?
Aunque las “herramientas” incluyen todo de las herramientas de la mano a las herramientas eléctricas, también refiere a todo que usted necesite fijar, repara, repara o construye. Por lo tanto, como parte de nuestras herramientas y fuentes del hardware, usted también encontrará los materiales que sueldan, cintas y los materiales el dirigir.
El “hardware” refiere a los componentes más pequeños que usted necesitará sujetar, fijar, o a estructura. Éstos incluyen los gustos de fasteners, nuts y bolts, locks, hinges, chains y handles.
¿Cuáles son los diversos tipos de herramientas del hardware y de sus funciones?
Pues las herramientas y el hardware es un término del paraguas para cualquier cosa que realiza una función particular, hemos analizado los tipos distintos de herramientas del hardware y para qué se utilizan.
Productos químicos y pegamentos
Chemicals y adhesives permiten que los componentes se fundan fácilmente juntos. Así como ser utilizado para sus características que sostienen prácticas, también tienen algunas funciones más amplias. Por ejemplo, la mayoría de los pegamentos se pueden utilizar como agentes del lacre, agentes de impermeabilización y algunos incluso ayudarán a parar la corrosión.
En proyectos electrónicos, los pegamentos se pueden también utilizar para enlazar juntos superficie-montan componentes y para clavar con tachuelas del alambre, el encapsulamiento y encapsulando componentes.
Conectador y herramientas que prensan
Una herramienta de la encrespadura es un dispositivo handheld que se utiliza para ensamblar componentes juntos. Una vez que la fuerza se aplique a la herramienta de la encrespadura, se crea un sello (o la “encrespadura”).
Aunque la mayoría de los connector y de los tools que prensan tienen aplicaciones múltiples, el principal es unir los conectadores a los cables eléctricos. Esta manera altamente práctica del funcionamiento ha dado lugar a las herramientas que prensaban que eran utilizadas por los ingenieros, los electricistas y los mecánicos instalar los cables o los alambres sin la necesidad de la soldadura.
Materiales de ingeniería
Si usted está emprendiendo productos de la ingeniería, nuestras herramientas y tienda en línea del hardware tiene todo el esencial que usted necesitará terminar el trabajo actual.
Engineering materials puede cubrir una gama de diversos herramientas y hardware, pero él baja generalmente bajo tres categorías:
- el aislamiento de Insulation materials- puede referir a una de dos cosas: insonorización o aislamiento termal. El último incluye componentes tales como esteras del calentador. Si los métodos de calefacción estándares demuestran ser difíciles, estas esteras ofrecen una manera flexible y robusta de proporcionar calor. Usted también encontrará aisladores estándares tales como mantas y espuma microporosas de la insonorización para los proyectos que requieren una capa agregada de aislamiento.
- Sheets- disponible en neopreno, silicón, aluminio y polycarbonate, nuestra gama de las hojas de la ingeniería es resistente a los rayos UV y puede soportar temperaturas extremas. Su flexibilidad combinó con sus marcas robustas de la naturaleza estas hojas ideales para una amplia gama de aplicaciones en aeroespacial, automotor, la construcción y proyectos electrónicos.
- Rods, las barras, los tubos y hexagonals- éstos son corrientes en las industrias de la construcción y de la fabricación. Diseñó dar la ayuda y estructura, pueden ser utilizados en virtualmente cada proyecto de construcción.
Accesorios para mobiliario y maquinaria
Ampliamente hablando, hardware refiere cualquier cosa que usted necesita poder fijar, repara, sujeta o construye. Los tipos comunes de hardware incluyen las herramientas de la mano, las herramientas eléctricas, las bisagras, los diales, las manijas, los sujetadores de los cierres y los aisladores.
Los cierres a las cerraduras, echadores al hardware de los clips incluyen todos los componentes pequeños pero vitales que usted necesita terminar su proyecto.
Fuentes que sueldan
Suelde es una aleación del metal que, una vez que esté calentada, derretirá y creará un enlace eléctrico fuerte. Soldering se utiliza con frecuencia al hacer conexiones eléctricas a los tableros de circuito. Usted puede incluso encontrarlo útil en proyectos de la plomería para unir las pipas del metal, mientras que incluso se utiliza en la fabricación de la joyería.
Cintas
Como parte de la caja de herramientas de cada electricista, usted encontrará un rodillo del especialista electrical tape. Mucho más robusta que la cinta estándar, aislaba los alambres y los cables. Hecho del vinilo, del caucho o del silicón, la cinta eléctrica se puede utilizar para reparar, para poner en orden, o para aislar todas las clases de trabajos del cableado.
Herramientas
Así como tener los componentes y el hardware esenciales, usted también necesitará el tools derecho. Aquí son justos algunos de ésos que almacenamos:
- Destornilladores
- Alicates
- Herramientas de Punchdown
- Cuchillas
- Martillos
- Armas del pegamento
- Herramientas que miden
- Herramientas eléctricas tales como taladros y sierras
¿Por qué vaya directo a RS para las herramientas y las fuentes del hardware?
Somos orgullosos ser uno del stocker principal de Norteamérica de herramientas y de fuentes del hardware. Si usted está emprendiendo un trabajo simple de la reparación o un proyecto complejo de la ingeniería, usted puede confiar en nuestras herramientas y el hardware en línea hace compras para almacenar todo que usted necesita de fabricantes industria-que conducen.
Para decidir de la ayuda cuál de nuestras herramientas y hardware provee sea más adecuado a sus necesidades, get en touch con nuestro equipo provechoso hoy.
Si usted quisiera saber más, dirija encendido encima a nuestro expert hub hacia indirectas profesionales, inclina y trampea.
En orden: 90
En orden: 140
En orden: 400
En orden: 40
Herramienta del condensador de ajuste, ajuste, Tweeker, Bld Thk los 0.018in, Bld W los 0.09in
En orden: 200
Cantidad mínima: 60
Múltiplo de: 10
Cantidad mínima: 60
Múltiplo de: 10
En orden: 90
En orden: 140
En orden: 400
En orden: 40
En orden: 200
Cantidad mínima: 60
Múltiplo de: 10
Cantidad mínima: 60
Múltiplo de: 10