motores de ca
Los motores de la corriente alterna (CA) están entre los motores eléctricos mas comunes, junto con los motores de la corriente directa (C.C.), y tenemos una amplia gama disponible para usted a hojear en RS. Hay algunos diversos tipos de motores eléctricos de la CA y la información adicional sobre éstos puede ser llanura posterior encontrada la página, mientras que usted puede reclinarse nos aseguró almacena solamente los productos muy más finos de marcas de fábrica industria-que conducen.
Incluyen AMETEK, Siemens y Teco Westinghouse y, como la distribuidor autorizada que conduce de los motores de CA y de otros componentes en Norteamérica, usted puede confiar en nosotros para proporcionar lo que usted necesita.
Leído encendido para más información en los motores eléctricos de la CA, cómo ellos diferencian de DC motors, los diversos tipos disponibles y los varios usos se utilizan con frecuencia pulg.
¿Cuáles son motores de CA y cómo ellos trabajan?
Los motores de CA son una manera eficiente de convertir energía eléctrica en el movimiento mecánico, que permite a varios usos funcionar con eficacia. Diferencian de los motores de la C.C. en que utilizan una corriente alterna, donde la dirección del flujo alrededor del circuito se cambia en los intervalos regulares. Esto alternadamente significa que el voltaje en un circuito del motor de CA puede cambiar.
Otra diferencia principal entre los motores de la C.C. y de CA es que el últimos son generalmente sin cepillo, que los medios ellos requieren menos mantenimiento y tienen una vida útil más larga. Típicamente, los motores de CA consisten en un estator exterior con bobinas que produzca un campo magnético, y un rotor interior que esté conectado con el eje del mecanismo. La fuerza generada por el campo magnético y la corriente alterna entonces acciona el eje y el movimiento de la aplicación.
¿Cuáles son los diversos tipos de motores de CA?
Hay muchas varias formas de motores eléctricos de la CA, incluyendo:
- Motores de inducción de la CA: Estos tipos de motores de CA confían en una disparidad leve en la velocidad - conocida como resbalón - entre el campo magnético del rotor y el del estator.
- Motores síncronos de la CA: Por el contrario, esas velocidades en un motor síncrono de la CA son proporcionales, que las hace convenientes en aplicaciones donde está la exactitud de gran importancia.
- Motores de la jaula de la ardilla de la CA: Éstas son una forma de motor de inducción de la CA. En vez de usar un rotor de herida, funcionan con un rotor de la jaula y se ven como más robusto.
- Motores sombreados CA del poste: Éstos son un tipo de motor de la jaula de la ardilla que contenga una barra o un anillo de cobre como bobina auxiliar, o de sombrear la bobina.
- Motores engranados CA: Estos tipos de motores de CA incluyen un reductor del engranaje para producir el alto esfuerzo de torsión en de poca velocidad.
- Servo motores de la CA: Estos motores de CA permiten mayor control en la determinación del movimiento del uso.
- Motores de pasos de la CA: Éstos funcionan convirtiendo pulsos digitales para crear el movimiento, que se puede hacer a un ángulo exacto.
- Motores de ventilador de la CA: Diseñado específicamente para refrescarse, la ventilación y la distribución del aire, los motores de ventilador de la CA se pueden encontrar en un número extenso de aplicaciones, de unidades de la HVAC a los ordenadores personales y a muchos más.
¿Dónde se utilizan los motores de CA?
Los motores de CA son corrientes, y los varios tipos se utilizan en todas las clases de dispositivos diarios. Por ejemplo, pueden ser encontrados en relojes, herramientas eléctricas, mercancías blancas, teléfonos móviles y ventiladores. En una escala más grande, pueden también ser encontrados en las instalaciones de los automóviles, el fabril, las fábricas y otros ajustes industriales.
¿Por qué elija RS para sus motores de CA?
Estamos confiados solamente a proporcionar el muy mejor para nuestros clientes y nuestra gama de los motores de CA no es ciertamente ningún diferente. Almacenamos marcas de fábrica principales tales como Baldor-Confianza, Crouzet y Panasonic y usted pueden reclinarse aseguraron toda nuestra reunión disponible de los productos los estándares más altos de la industria.
Si es motores de ventilador de la CA o algún otro tipo de motor eléctrico de la CA que usted requiere para su proyecto, usted puede confiar en nosotros para entregar lo que usted necesita. Si usted tiene cualquier pregunta, no vacile por favor en get en touch con nuestro equipo amistoso, que hará todo ella poder para ayudar. Encima de ése, usted puede encontrar siempre un montón de consejo provechoso en nuestro expert hub.
En orden: 4
En orden: 4