Controles industriales
La automatización y los sistemas de control industriales están desempeñando un papel cada vez más significativo a través de un sistema diverso de industrias. Nuestra gama extensa de controles industriales abajo tiene todo que usted necesita terminar un sistema de control de la automatización, ofreciendo productos de una gama de marcas de fábrica principales en común y listo enviar hoy.
Usted puede leer más sobre controles industriales de la automatización debajo, incluyendo sus ventajas, usos de la industria, y tipos comunes del sistema.
¿Cuáles son controles industriales?
Los “controles industriales” son el amplio término usado para describir los sistemas de control y la instrumentación que se utilizan para el control del proceso industrial.
Estos dispositivos, sistemas, redes, y controles se utilizan para funcionar y para automatizar funciones en industrial, infraestructura, y sectores de la construcción particularmente. La automatización de la electrónica también está redefiniendo la fabricación, automotora, e industrias al por menor - y se predice para afectar muchos aspectos de nuestras vidas diarias también.
¿Cómo los sistemas de control industriales trabajan?
Hay varios diversos tipos de sistemas de control industriales. Cada industria utiliza los sistemas que funcionan diferentemente y se adaptan para sus procesos. Los sistemas pueden extenderse de tamaño de una pequeña cantidad de reguladores modulares a los sistemas de control grandes con millares de conexiones del campo.
Para controlar un proceso, las variables se miden usando los sensores alejados que comparan datos contra una organización o los setpoints deseados del individuo. Esta comparación informa a las funciones de comando enviadas a los elementos finales del control para hacer cualquier ajuste necesario y asegurarse deseó acontecimientos ocurre. Esta característica se conoce como el lazo de control.
¿Para qué la automatización de la electrónica se utiliza?
Como equipo discutido, industrial del control puede ser utilizado realizar una variedad de tareas y procesa a dependiente en su uso. Las metas totales de la automatización y de la electrónica son típicamente similares sin embargo - hacer operaciones más eficientes y autónomas con la entrada mínima de trabajadores humanos.
Esto es hecha usando la maquinaria y el equipo para controlar automáticamente los procesos mecánicos o repetidores que habrían sido hechos previamente manualmente o quizás incluso sidos imposibles. Las ventajas del control del proceso industrial son considerables cuando están puestas en ejecución correctamente e incluyen:
- Permitiendo que los equipos trabajen más rápidamente y más eficientemente
- Haciendo operaciones una calidad más exacta y de aumento de la salida
- Reducción de costes de trabajo mientras que aumenta productividad y beneficios
- Mejorando seguridad quitando la implicación humana en tareas peligrosas, repetidoras, o difíciles
¿Cuáles son los diversos tipos de sistemas industriales de la automatización?
Los dos tipos del sistema primario son SCADA y DCS. La puesta en práctica real de controles industriales puede incorporar elementos de ambos.
Sistemas de supervisión del control y de la adquisición de datos (SCADA)
Los sistemas de SCADA proporcionan la supervisión centralizada de los sitios del campo y el control de entradas y de salidas en un nivel de supervisión. Se componen de los dispositivos de hardware que se distribuyen en localizaciones múltiples, con cada uno usado para recoger y para transmitir datos valiosos. Integrando con un interfaz de la máquina, estos datos se pueden utilizar para automatizar las tareas que serían desperdiciadoras de tiempo para que los seres humanos se realicen - por ejemplo si fueron requeridas para viajar las largas distancias.
Estas tareas localizadas podían incluir la supervisión de las condiciones ambientales, abertura y el cierre de las válvulas, y recoger datos de los sensores. Los sistemas de control industriales de SCADA son de uso general en las industrias implicadas en la supervisión de la tubería - tal como aceite y gas - así como la distribución del tratamiento de aguas y de la corriente eléctrica.
Sistema de control distribuido (DCS)
DCS son sistemas tasked con el control del proceso industrial de los sistemas de producción múltiples en una sola localización. Un setpoint deseado se puede comunicar al regulador principal del sistema para mandar a otras piezas de la automatización, tales como válvulas, para funcionar de una manera que resuelva y mantenga esa prueba patrón. Los datos se pueden recopilar para el control de proceso rápido o almacenar para la referencia futura.
Un lazo de control centralizado se utiliza para manejar reguladores locales del múltiplo en el proceso de producción total. Esto significa que los trabajadores pueden tener acceso rápidamente a datos de la operación mientras que reducen el impacto de una sola avería en el sistema total. DCS se utilizan típicamente en la fabricación, la refinería de petróleo, e industrias de la corriente eléctrica.
¿Qué automatización parte está disponible?
Los componentes varían dependiendo del ambiente industrial que se requieren para. RS es abastecedor principal de controles y de piezas industriales de la automatización para las máquinas simples y los sistemas de proceso complejos. Los ejemplos incluyen:
- Cobots, robustezas del fácil-a-programa que funcionan con seguridad con los seres humanos
- Interruptores de Ethernet, módems, rebajadoras, signal conditioners, I/Os y dispositivos sin hilos de la comunicación para ayudar a la información internamente de proceso del sistema
- Solenoids, slip rings, contactors, y reguladores del motor para guardar la mudanza de las cosas
- Disconnect switches, machine que guarda y seguridad parts de la máquina que puede guardarle de daño
- Panel meters, timers, y counters, le dan el estado en tiempo real de procesos
- power incluido outlets y una selección extensa de las estaciones de control y de los colgantes redondos hacia fuera nuestro ofrecimiento industrial de los controles
¿Por qué elija RS para sus controles industriales?
Somos la distribuidor autorizada más grande de Norteamérica del equipo industrial del control de fabricantes principales incluyendo Siemens, contacto de Phoenix, Schneider eléctrico, la automatización de Omron, y el león rojo. Nuestra gama resuelve los estándares más altos de la industria del funcionamiento y de la seguridad para ayudarle a crear un ambiente seguro y eficiente.
Usted puede aplicar los filtros o conducir una búsqueda rápida abajo para encontrar los artículos derechos para usted. Nuestras capacidades del servicio y de la logística de la mundo-clase se cercioran de usted recibir exactamente qué usted necesita, cuando usted lo necesita.
Siéntase libre a get en touch con nuestro equipo si usted necesita ayuda. Usted puede también encontrar consejo y fomentar la lectura en controles industriales en nuestro expert hub contento.
En orden: 70
En orden: 75
En orden: 70
En orden: 70
En orden: 78
En orden: 24
En orden: 25
En orden: 30
En orden: 70
En orden: 75
En orden: 70
En orden: 70
En orden: 78
En orden: 24
En orden: 25
En orden: 30