Diodos de las TV
Proteja la electrónica sensible contra puntos de alto voltaje con los diodos de las TV. Estas adiciones de acción rápida enderezan eficientemente un circuito y trabajan en una gama de usos, de computar y de la tecnología a las telecomunicaciones.
Si usted necesita los diodos de las TV para su circuito, usted puede encontrarlos aquí en RS. Almacenamos los fabricantes más conocidos del diodo de las TV y hay diversas opciones disponibles que son seguras ayudar a suprimir oleadas del voltaje.
Leído encendido para descubrir más sobre los diodos de las TV.
¿Cuáles son diodos de las TV?
El papel de un supresor transitorio del voltaje, o las TV, diodo es proteger los componentes sensibles usados en un circuito integrado contra el daño causado por un punto en el voltaje.
Así como la sobretensión, blindan contra los efectos de arcos eléctricos, que es donde una corriente eléctrica salta a través de un boquete en un circuito, y los transeúntes rápidos eléctricos (EFT) y la descarga electrostática (ESD), que son tipos de explosiones eléctricas. Además, protegen contra la conmutación de la carga inductiva, y, en ciertos casos, huelgas de relámpago.
Para reaccionar a estas oleadas del voltaje y a otros acontecimientos eléctricos, el diodo de las TV limita el voltaje en un nivel del sistema. Esto que se limita se refiere como “afianzando con abrazadera”. Afianzando con abrazadera, suprime la sobretensión sobre el voltaje de interrupción. El voltaje de interrupción es el grado que se requiere para el diodo de las TV para ofrecer la protección y para conducir la corriente lejos del circuito a la tierra.
El diodo puede conducir corrientes grandes a la tierra sin el dañarse. De allí, él automáticamente reajustes.
Al elegir un diodo de las TV, usted necesitará considerar los factores dominantes, tales como el voltaje que afianza con abrazadera, la configuración de circuito, el pulso máximo actual y el voltaje de interrupción. Esto ayuda a determinar lo que usted necesita para el uso. Por ejemplo, usted puede ser que necesite un diodo de 12v TV o una versión 24v, dependiendo de sus requisitos.
Elegir un diodo de las TV: unidireccional contra bidireccional
Tan bien como los factores mencionados arriba, usted necesitará considerar si su proyecto requiera un diodo unidireccional o bidireccional.
- Dispositivo unidireccional
Un dispositivo unidireccional tiene un voltaje que afianza con abrazadera que sea igual al voltaje de interrupción si es reverse-biased. Hay una gota delantera del diodo si es forward-biased. Ha diseñado manejar corrientes máximas muy grandes.
- Dispositivo bidireccional
Un diodo bidireccional de las TV es más adecuado al ocuparse de las señales que ellos mismos sea bidireccional. Es decir que pueden experimentar los niveles del voltaje sobre los cuales vaya y debajo de un voltaje de la referencia, que se muele típicamente.
El que usted elige dependerá encendido si usted necesita un diodo que los trabajos sobre ambos voltajes negativos positivos o usted puedan agregar uno que proteja contra voltajes positivos o negativos.
Diodo de las TV contra el varistor: ¿cuál es la diferencia?
Usted pudo haber parecido los varistores y haberse sentido feliz con el trabajo que hacen en su circuito. Éstos son dispositivos con una resistencia que varíe con el voltaje llevado a través de los terminales. Si hay un alto voltaje transitorio, la resistencia del varistor cae y afianza el voltaje con abrazadera en lugar de modo que esté en un nivel seguro.
Esta capacidad que afianza con abrazadera hace muy similar a un diodo de las TV. Sin embargo, hay diferencias entre los dos, así que si es una caja de diodo de las TV contra el varistor, vale el pensar de estas diferencias antes de aplicarlas a su circuito.
Primero para arriba, abrazadera de los diodos de las TV en tensiones más bajas, mientras que el voltaje es más alto para un varistor. Después, los diodos son ideales para las áreas donde está una prioridad la sensibilidad de la señal. Esto es porque tienen capacitancia baja. Los varistores, por otra parte, son eficaces en los circuitos de protección que necesitan alta capacitancia.
También, desemejante de los varistores, los diodos de las TV no degradan en un cierto plazo, así que usted puede utilizarlos para mientras usted necesite - esta diferencia es probablemente una de las razones principales por las que los diodos son más costosos que los varistores.
¿Dónde se utilizan los diodos de las TV?
Los diodos de las TV se utilizan en datos y líneas de señales, memoria del MOS y microprocesadores, junto con el equipo de las líneas y de las telecomunicaciones de energía de AC/DC. Pueden ser encontrados en electrónica doméstica también.
¿Por qué compre sus diodos de las TV de RS?
Si usted está buscando para los diodos de las TV para su circuito, usted encontrará que almacenamos una gama de opciones de conducir fabricantes del diodo de las TV, incluyendo Littelfuse, la electrónica de Eaton, y el semiconductor general/Vishay. Somos un surtidor autorizado que conduce de los diodos de las TV en Norteamérica y ofrecemos solamente los productos más de alta calidad.
Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo puede ayudar. Get en touch y nosotros le ayudará con sus preguntas. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub.
Cantidad mínima: 50
Múltiplo de: 50
Cantidad mínima: 3000
Múltiplo de: 3000
Cantidad mínima: 3000
Múltiplo de: 3000
Cantidad mínima: 3000
Múltiplo de: 3000
Cantidad mínima: 5000
Múltiplo de: 5000
Cantidad mínima: 5000
Múltiplo de: 5000
Cantidad mínima: 5000
Múltiplo de: 5000
Cantidad mínima: 50
Múltiplo de: 50
Cantidad mínima: 3000
Múltiplo de: 3000
Cantidad mínima: 3000
Múltiplo de: 3000
Cantidad mínima: 3000
Múltiplo de: 3000
Cantidad mínima: 5000
Múltiplo de: 5000
Cantidad mínima: 5000
Múltiplo de: 5000
Cantidad mínima: 5000
Múltiplo de: 5000