Condensadores de la película
Los condensadores de la película son una de las formas mas comunes de condensadores usados dentro de los circuitos - especialmente por los aficionados a los hobbys de la electrónica. Son los condensadores no-polarizados que son increíblemente versátiles y coste-eficientes, haciéndoles un componente crucial al construir los circuitos.
Usted puede hojear nuestra gama completa de una variedad de fabricantes metalizados y no-metalizados del condensador de la película, así que usted puede conseguir el acceso a los componentes de calidad superior de marcas de fábrica principales. Si usted está buscando Vishay, Panasonic, KEMET, condensadores de Genteq, o de otra manera, tenemos los componentes que resolverán prácticamente cualquier especificación que usted pueda tener.
¿Cuál es un condensador de la película?
Los condensadores de la película son componentes eléctricos pasivos comunes, compuestos de dos pedazos de la película plástica cubiertos con los electrodos metálicos. Se hieren en una forma cilíndrica, hacen terminales unir, y se encapsulan en una capa protectora.
Todos los condensadores de la película no-se polarizan, significando que los dos terminales son permutables dentro del circuito. Usted puede también conseguir los condensadores metalizados de la película que diferencian en términos de dieléctrico:
- los condensadores No-metalizados de la película, o los condensadores de la hoja de metal, se construyen con las dos películas plásticas como el dieléctrico. Éstas son capas con una cierta forma de hoja de metal fina como el electrodo, que permite para que una conexión y una capacidad eléctricas simples manejen oleadas altas.
- Se hacen los condensadores metalizados de la película usando dos películas que tengan metalización de aluminio vacuum-deposited aplicada a ellas, con las películas plásticas todavía actuando como el dieléctrico. Esta construcción puede tener ventajas adicionales, tales como una característica “self-healing” que pueda evitar el componente que es destruido en una situación del cortocircuito.
Tipos de materiales del condensador de la película
Usted puede encontrar una amplia gama de los condensadores de la película del polímero disponibles en el mercado, con los diversos tipos de material del aislamiento agregando características útiles. Estas características, específicamente su factor de distorsión bajo y grandes características de la frecuencia, pueden hacer ciertos condensadores de la película mejores para los usos particulares.
Los condensadores de la película plástica, más bien que sus contrapartes metalizadas, pueden estar bien adaptados para manejar las oleadas actuales grandes, que pueden ser útiles en ciertas configuraciones de circuito.
Condensador de la película de poliester
Éste es un condensador que hace uso un dieléctrico formado de polyethylene terephthalate (ANIMAL DOMÉSTICO), conduciendo al nombre alternativo del condensador de la película del ANIMAL DOMÉSTICO. Usar los condensadores del poliester le da una solución barata del condensador del circuito que ofrezca estabilidad a largo plazo. Pueden ser opciones populares para el filtro circuits de simple.
Además de las altas temperaturas de la fuerza y de funcionamiento del aislamiento hasta de 125°C, con una tolerancia de el 5-10%, los condensadores de la película de poliester también exhiben gran resistencia a la humedad. Estas cualidades demuestran cómo este tipo de condensador podría estar bien adaptado a una variedad de circuitos.
Condensador del Polypropylene
Los condensadores de la película del Polypropylene se construyen de un polímero del polypropylene (PP) que actúe como dieléctrico. Una de las características dominantes de estos condensadores es las pérdidas eléctricas bajas encontradas cuando está insertado en un circuito. Esto puede ser crucial cuando se requiere una salida de energía constante.
También exhiben un comportamiento que esté cerca de linear sobre una gama de frecuencia muy ancha. Esto los hace convenientes para los usos de la clase 1 de la estabilidad en circuitos resonantes, con único la otra opción viable que es ceramic capacitors.
Condensador del poliestireno
Usando el poliestireno como el dieléctrico plástico principal, los condensadores del poliestireno son fantásticos para los usos donde está limitado el espacio. Esto es porque son físicamente más pequeños que muchos otros tipos de condensadores.
Los condensadores de la película del poliestireno tienen buenos niveles de la estabilidad y del aislamiento de temperatura, mientras que también teniendo absorción baja de la salida y del dieléctrico. Estas características pueden hacerles un alternativa conveniente a ceramic capacitors.
Condensador de la película del sulfuro del Polyphenylene
Estos condensadores tienen un aislador/un dieléctrico hechos del sulfuro del polyphenylene (PPS), que puede soportar temperaturas altas y oleadas actuales. Siendo condensadores ligeros y compactos también, pueden ser componentes valiosos para los dispositivos superficiales del montaje (SMD) y son convenientes para soldar de flujo.
¿Para qué los condensadores de la película se utilizan?
Los condensadores de la película se utilizan dentro de los circuitos para una variedad amplia de usos, variando encendido si están metalizados o no:
- Los condensadores de la película de poliester se utilizan con frecuencia para el acoplador, desemparejar, y puentear. Pueden ser utilizados en usos de la CA y de la C.C.
- Los condensadores del Polypropylene se utilizan para las fuentes de alimentación de la conmutación, los usos de circuito de alto voltaje, y los sistemas del lastre de la iluminación.
- Los condensadores metalizados de la película (ANIMAL DOMÉSTICO y los PP) son ampliamente utilizados en circuitos electrónicos de la energía, tales como circuitos del acoplamiento de la C.C. y circuitos del pulso, con las variantes de baja potencia siendo útiles en usos de filtración.
- La forma más común de condensadores de funcionamiento del motor es condensadores metalizados del polypropylene. Los condensadores de funcionamiento del motor son diseñados para asistir a los motores eléctricos monofásicos de la CA energizando la bobina de la segundo-fase. Porque se funcionan continuamente dentro del circuito, los condensadores low-loss del polímero como se prefiere el polypropylene.
Ninguna materia el tipo de circuito que usted está diseñando, usted encontrará probablemente una forma de condensador de la película que satisfaga su propósito previsto.
Encuentre sus condensadores de la película con RS
Nuestra gama extensa de los condensadores de la película cubre todos los diversos materiales y variaciones que usted podría potencialmente necesitar para sus diseños de circuito. Hemos estado distribuyendo componentes eléctricos de calidad superior y los productos electromecánicos a través de Norteamérica por años excesivos de 90, proveyendo de nuestros clientes los condensadores, circulan componentes, y más.
Si usted está mirando a la orden a granel una gama de componentes, usted puede complete nuestra cotización form de la parte para uno de nuestro equipo discutir con usted. Para cualquier otra pregunta usted puede tener, usted puede contact uno de nuestras ventas regionales offices para la ayuda o la cabeza a nuestro consejo hub de expert.