Filtros y reguladores de aire
Con los filtros y los reguladores derechos de aire, usted puede acercar con confianza a su tarea de la preparación del aire. Con cualquier sistema usted está trabajando, si es un manual o una máquina automatizada, usted encontrará que éstos son dispositivos esenciales para tratar el aire a través de una gama de usos neumáticos.
Si usted está buscando para los filtros de aire comerciales convenientes o un regulador del compresor para su proyecto, usted encontrará lo que usted necesita aquí en RS. Almacenamos centenares de productos diseñados para satisfacer una gama de sistemas neumáticos. Éstos son hechos por los fabricantes establecidos y se pueden enviar a usted hoy.
Leído encendido para descubrir más sobre cómo un filtro o un regulador de aire puede ayudar a preparar y a tratar el aire en la máquina usted están trabajando encendido.
¿Cuáles son filtros y reguladores de aire?
El aire comprimido usado en máquinas neumáticas contiene partículas, el agua, y los aceites. Éstos son los contaminantes que, si están idos untreated, pueden tener un impacto negativo en la esperanza de vida y la funcionalidad de los componentes y de los sistemas de cada máquina neumática.
Los filtros de aire se utilizan como parte del proceso de la preparación del aire para quitar el agua y las partículas del aire comprimido fluyen. El tamaño del filtro usado es significativo, pues éste indicará el tamaño de partícula máximo que se permite atravesar. Un filtro de aire estándar transmitirá micrones de 40 y quitará el hasta 95% del contenido en agua. Estos filtros se deben limpiar regularmente para prevenir cualquier contaminación.
Durante el proceso de la preparación del aire, la función de aire del regulador del compresor es reducir la presión en sentido descendiente al nivel de funcionamiento deseado. Es un componente importante porque demasiada presión puede ambas reduce la esperanza de vida de los componentes y de la energía inútil. Para utilizar el regulador del aire para cambiar la presión, los usuarios ajustan una tensión del resorte contra la presión de la fuente hasta que está en el nivel requerido.
Los reguladores del filtro de aire combinan los filtros y los reguladores en un dispositivo. Como los filtros de aire estándares, se utilizan para quitar el agua y la materia de partículas de la corriente comprimida del aire. No quitan los vapores del aceite o los contaminantes químicos. Así como un filtro, estos componentes también incluyen y ventilan el regulador, que utiliza un tornillo de ajuste para controlar la presión.
Al quitar los contaminantes en aire comprimido, los filtros y los reguladores son esenciales para el proceso de la limpieza. Por lo tanto, los reguladores del filtro de aire reúnen los dos componentes en un dispositivo.
¿Dónde se utilizan los reguladores y los filtros del aire?
Los filtros y los reguladores de aire se encuentran en muchos ajustes industriales, comerciales, y domésticos. Se utilizan en hornos y parrillas del gas, haciéndolas comunes en cocinas comerciales y las industrias similares donde el equipo neumático debe resolver requisitos legales.
También se utilizan en el equipo médico y dental, tal como taladros, concentradores del oxígeno, y dispositivos dentales del pun#o de la presión. Como los usos del alimento y de la bebida, estas industrias requieren el equipo prístino. Por lo tanto, todos los contaminantes se deben quitar de estas herramientas neumáticas y los sistemas para asegurar los funcionan correctamente, así como para evitar cualquier malfuncionamiento.
¿Cuáles son las razones principales de usar reguladores del filtro de aire?
Hay varias razones de utilizar reguladores del filtro de aire para realizar un proceso del tratamiento del aire. El principal es quitar las cantidades significativas de agua y de particulate contaminados que podrían dañar los componentes y los sistemas del dispositivo neumático. Hacer esto prolongará la vida del dispositivo y mantendrá conformidad de los estándares.
Otra razón es ahorrar el dinero. El compresor de aire pudo producir el aire en los niveles de alta presión. Sin embargo, si los sistemas neumáticos pueden funcionar en los niveles de una presión más baja, vale el usar de las herramientas derechas para ajustar el flujo. Un regulador del aire, cuando está colocado contra la corriente actualmente uso, puede hacer este ajuste. Cambiando la presión de aire, usted puede prolongar la esperanza de vida de las herramientas y del dinero de los componentes y el ahorrar mientras que la pérdida del aire puede ser costosa.
Además, la pérdida del aire debido al funcionamiento en los niveles de alta presión es una pérdida de energía. Introduciendo un regulador del filtro de aire, esto puede ser evitada.
Donde comprar filtros y reguladores de aire
Somos una distribuidor autorizada de los filtros de aire y reguladores, proveyendo los Estados Unidos enteros. Almacenamos los fabricantes principales, incluyendo Festo, AVENTICS, y Norgen. Somos orgullosos traerle una gama de los reguladores del filtro de aire para la venta que resuelven los estándares más altos de la industria del funcionamiento, así que usted puede prolongar la vida de sus dispositivos neumáticos.
Si usted tiene cualquier pregunta, nuestro equipo está en la mano a ayudar. Get en touch hoy. Usted puede también encontrar consejo en nuestro expert hub. contento
En orden: 21
En orden: 7
En orden: 8
En orden: 9
En orden: 5
En orden: 4
En orden: 21
Conformidad con RoHS
En orden: 21
En orden: 7
En orden: 8
En orden: 9
En orden: 5
En orden: 4
En orden: 21