Módulo de entrada de alimentación (PEM)
Combinar componentes eléctricos múltiples en una sola unidad hace setting-up su dispositivo electrónico fácil. Con un módulo de la entrada de la energía, usted puede montar rápidamente su diseño de producto y simplificar el elemento de la entrada de la energía.
La selección de RS de los módulos de la entrada de la energía incluye componentes de una amplia gama de marcas de fábrica industria-que conducen. Como distribuidor autorizada más grande de la electrónica de Norteamérica, nos aseguramos de que nuestra gama de producto entera está construida a las especificaciones de alta calidad y se puede confiar sobre para realizarse eficientemente y con eficacia, ninguna materia su uso.
Aprenda más sobre qué hace un módulo de la entrada de la energía tan útil en un dispositivo electrónico, incluyendo cuál él está, cómo trabaja, y porqué usted debe utilizar uno, leyendo abajo. Si usted tiene cualesquiera preguntas o está buscando más información, contact nuestro team o consultan nuestro expert hub para el consejo y la dirección en su proyecto siguiente.
¿Cuáles son módulos de la entrada de la energía?
Un módulo de la entrada de la energía combina funciones y componentes electrónicos numerosos en una unidad que controle la entrada de la fuente de alimentación a un dispositivo electrónico. Aunque es posible crear un módulo de la entrada de la energía con los componentes individuales, hay muchas ventajas en elegir un módulo listo-montado de la entrada de la energía.
Debido a su tamaño compacto, módulos de la entrada de la energía sea de uso frecuente en proyectos de la electrónica ahorrar el espacio en el chasis de un dispositivo o el tablero de circuito.
¿Cómo los módulos de la entrada de la energía funcionan?
En electrónica con los cables desmontables de la entrada de la energía, una entrada es necesaria unir un cable y proveer el dispositivo de energía. A menudo, estas entradas necesitarán ser conectadas con los componentes múltiples para accionar suficientemente el equipo y para proteger al usuario al funcionar el dispositivo. Usar muchos diversos componentes puede causar alboroto en un circuito, conduciendo a los problemas del cableado y a las ediciones del mantenimiento.
Los módulos de la entrada de la energía ayudan a simplificar esta edición. En una unidad compacta, los módulos de la entrada de la energía incluyen funciones de la entrada de la energía, proporcionan la protección, y la facilidad del mantenimiento. El módulo de la entrada de la energía provee el dispositivo de la energía conectada una vez con un cable de transmisión, apenas como si fue construido con los componentes individuales.
Comúnmente, los módulos de la entrada de la energía se utilizan en tecnología de información y el equipo médico.
¿Cuáles son los diversos tipos de módulos de la entrada de la energía?
Esencialmente, todos los módulos de la entrada de la energía funcionan semejantemente. Los módulos de la entrada de la corriente ALTERNA son de uso general en el equipo electrónico y utilizan un powerline externo de la CA para proveer electricidad al dispositivo. Dos tipos comunes de módulo de la entrada de la energía son:
- módulos de la entrada de Power con un switch: Simplemente, estos tipos de módulos de la entrada de la energía utilizan un interruptor para controlar la fuente de energía en un dispositivo electrónico.
- módulos de la entrada de Power con una línea filter: la Uno-línea filtro ayuda a regular o a reducir la energía que es proveída a un dispositivo. Estos tipos de módulos son ideales para los dispositivos que funcionan en un de tensión inferior que son proveídos por el cable de transmisión.
¿Por qué utilice un módulo de la entrada de la energía?
Más allá de su funcionalidad, hay muchas razones de utilizar un módulo de la entrada de la energía en usos electrónicos. Algunas de las ventajas incluyen:
- User safety: El diseño de la energía de un módulo de la entrada requiere generalmente a usuario quitar el cable de transmisión de la unidad antes de hacer cualesquiera adaptaciones. Esto disminuye el riesgo de la descarga eléctrica al fijar el equipo.
- Saving space: Mientras que los módulos de la entrada de la energía combinan componentes múltiples en un panel que monta, toman menos espacio en la superficie de montaje y dentro de un circuito.
- Reduced labor: Debido a los módulos de la entrada de la energía ya combinar los componentes múltiples, usando uno puede reducir tiempo y coste de trabajo al construir un dispositivo electrónico.
¿Por qué compre sus módulos de la entrada de la energía de RS?
Ninguna materia sus necesidades de Enchufe macho, en nosotros tenemos el componentes electrónicos perfecto para terminar su proyecto con facilidad. Incluso ofrecemos rápido y el envío fácil para asegurar su proyecto se acaba el tiempo.
Almacenamos centenares de componentes de la superior-calidad de marcas de fábrica industria-que conducen y de surtidores. RS se establece firmemente como la distribuidor autorizada más grande de la electrónica en Norteamérica, que ayuda a US para apoyar sus proyectos cada paso de la manera.
Nuestro equipo amistoso y bien informado está en la mano para contestar a preguntas que usted puede ser que tenga y ofrezca consejo sobre nuestra colección del módulo de la entrada de la energía. Todo lo que usted necesita hacer es get en touch con nosotros directamente o visitar nuestro expert hub y nosotros le fijará en la trayectoria derecha para terminar su proyecto el tiempo y a sus estándares impecables.
En orden: 240
En orden: 48
En orden: 240
En orden: 48